Erhalt der Dichtung
Dadurch wird die vorgesehene Lebensdauer der Dichtungen bei ordnungsgemäßer Montage, Wartung und Lagerung sichergestellt
Sicherlich kennen Sie das Sprichwort: „Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied“. Dieser Grundsatz gilt natürlich auch für Dichtungen. Denn wie wird eine Dichtung behandelt – ein kleiner, aber entscheidender Bestandteil der Maschine – nachdem sie das Werk verlassen hat?
Beschädigungen, Leckagen und andere unerwünschte Situationen, die Ihre Maschine gefährden. Dies sind mögliche Folgen einer falschen Montage, Wartung oder Lagerung einer Dichtung. Eliminieren Sie diese Risiken und Probleme, indem Sie die korrekte Montage, Wartung und Lagerung von Dichtungen bereits in einem frühen Stadium des Entwurfsprozesses berücksichtigen.

Zusammenbau: Vermeidung von Problemen in der Werkstatt bei der Montage der Dichtung
In der Entwurfsphase wird der Einbau von Dichtungen oft zu leicht übersehen. „Mit ein wenig Druck wird es sich schon schließen“, denken die Meisten. Anschließend wird festgestellt, dass es für die Mitarbeiter am Fließband nicht möglich ist „eben ordentlich festzudrücken“.
Auch die Art der Montage kann zu einem entscheidenden Versagen der Dichtung führen, mit allen damit verbundenen Sicherheitsrisiken. Der Mechaniker muss sehr darauf achten, dass die Dichtung nicht so weit gedehnt wird, dass sie sich verformt oder undicht wird. Als Ingenieur können Sie dies verhindern, indem Sie sich im Voraus Gedanken über die Montage und den genauen Einbauort der Dichtungen in Ihrem Entwurf machen. Das Entwerfen von Spezialwerkzeugen und Arbeitsanweisungen sorgt zudem dafür, dass die Dichtung in optimalem Zustand bleibt.
Entwerfen Sie die perfekte Dichtung für Ihre Maschine: Laden Sie den Leitfaden für Dichtungen herunter
Sie möchten sich immer für die richtige Dichtung für Ihre Maschine entscheiden? Im Leitfaden für Dichtungen erklären wir, welche 5 Punkte Sie auf keinen Fall übersehen dürfen. Fordern Sie den Leitfaden an und vermeiden Sie Nacharbeiten, Verzögerungen und andere Probleme.


Wartung: Hält die Dichtung dem Reinigungsprozess stand?
Eine Maschine wird regelmäßig gewartet und von Zeit zu Zeit gründlich gereinigt. Haben Sie dies beim Entwerfen der Maschine nicht berücksichtigt? In diesem Fall können die Dichtungen schneller als vorgesehen versagen. Beispielsweise vertragen nicht alle Gummidichtungen die bei der Reinigung verwendeten Reinigungsmittel und Chemikalien. Denken Sie aber auch an Dampfreiniger: Bestimmte Gummisorten leiden sehr unter der heißen Dampfdusche. Denken Sie also beim Entwerfen der Maschine sorgfältig über Wartung und Reinigung nach. Fragen Sie einen technischen Experten um Rat.
Lagerung: Stellen Sie sicher, dass die Dichtungen brauchbar bleiben
Eine Dichtung kann lange Zeit halten, aber eben auch nicht ewig. Dies hängt von der Anwendung der Maschine ab. Auch die Art und Weise, wie eine Dichtung vor dem Einbau in die Maschine gelagert wird, spielt eine Rolle. Es ist sehr wichtig, dies bei der Auswahl eines geeigneten Materials zu berücksichtigen. Die Lebensdauer einer gelagerten Dichtung wird durch die folgenden Faktoren beeinflusst:
- Temperatur und Feuchtigkeit
- Licht und Ozon
- Kontakt mit anderen Medien
- Kontakt mit Metallen und anderen Gummisorten
- Verformung
- Verpackungsmaterialien
Eine Dichtung wird am besten an einem dunklen, trockenen und kühlen Ort aufbewahrt. Achten Sie darauf, dass die Dichtung in der Originalverpackung aufbewahrt wird. Schließlich ist es wichtig, dass nichts auf die Dichtung gelegt wird, was zu ihrer Verformung führen könnte.
Machen Sie sich also rechtzeitig Gedanken über die Bedingungen, unter denen die Dichtungen gelagert werden, und beziehen Sie dies in den Entwurfsprozess ein.


Wie fügt sich die ideale Dichtung in den Entwurfsprozess ein?
Bei der Auswahl der richtigen Dichtungsgummis spielen verschiedene Aspekte eine Rolle, wie z. B. der Druck, das Medium und die Temperatur, denen die Dichtung in der Maschine ausgesetzt ist.
Montage, Wartung und Lagerung sind gleichermaßen wichtig, damit die Dichtung über die gewünschte Lebensdauer funktioniert. Berücksichtigen Sie dies bereits beim Entwerfen einer Maschine. Dies verhindert unnötigen Verschleiß und alle damit verbundenen Risiken für die Maschine.
Entwerfen Sie die perfekte Dichtung für Ihre Maschine: Laden Sie den Leitfaden für Dichtungen herunter
Sie möchten sich immer für die richtige Dichtung für Ihre Maschine entscheiden? Im Leitfaden für Dichtungen erklären wir, welche 5 Punkte Sie auf keinen Fall übersehen dürfen. Fordern Sie den Leitfaden an und vermeiden Sie Nacharbeiten, Verzögerungen und andere Probleme.

Informationen anfordern
Wünschen Sie weitere Informationen zur Montage, Wartung und Lagerung zum Erhalt der Dichtung? Tragen Sie Ihre Daten in das untenstehende Formular ein und einer unserer Spezialisten wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Weitere Artikel
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH
Kreisheide 7
D-33790 Halle (Westf.)
Telefon: +49 (0) 32 222 007-000
Kontaktformular
Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.