Wasserstoff
Zukunftssicherheit für die Industrie
Wasserstoff (H2) ist ein farbloses, geruchloses, geschmackloses und leicht entzündliches Gas. Im Grunde ist es nichts anderes als ein Molekül, das wir als Energieträger nutzen können. Und das bietet enorme Möglichkeiten für die Industrie. Ist Wasserstoff der Anfangspunkt für komplett grüne Energie? Um diesen Übergang zu ermöglichen, kontaktieren Sie uns gerne! Für ein unverbindliches Beratungsgespräch über Wasserstoffanwendungen oder für Hilfe bei der Skalierung von Geschäftsprozessen.

Wasserstoff: Gemeinsam für eine nachhaltige Welt
Wasserstoffanwendungen gewinnen in der Industrie immer mehr an Bedeutung. Wo wir vor einigen Jahren noch alle im Dunkeln tappten, kommen jetzt immer mehr Anwendungen auf den Markt. ERIKS verfügt über ein spezielles Wasserstoffteam mit Spezialisten, die Ihnen in den verschiedensten Bereichen zur Verfügung stehen. Wir bieten zum Beispiel:
- zusätzliche Unterstützung bei der Planung
- Unterstützung bei der Senkung des Selbstkostenpreises
- Unterstützung bei der Ausweitung (Scale-Up) von Wasserstoffanwendungen
Vorteile von Wasserstoff
Der Einsatz von grünem H2 hat viele Vorteile, von denen die wichtigsten nachfolgend aufgeführt sind:
- Beim Transport von Energie über größere Entfernungen, kann Wasserstoff wesentlich günstiger sein
- Wasserstoff reduziert CO2-Emissionen
- Wasserstoff eignet sich ideal für schwere Transport- und Industrieanwendungen. Sowohl als Kraftstoff als auch als Ausgangsstoff
- Wasserstoff hat das Potenzial, ein wichtiges Import- und Exportprodukt für die Niederlande zu werden
- Wasserstoff lässt sich - wie Erdgas - problemlos über weite Strecken per Pipeline transportieren*
* Quelle: Prof. Ad van Wijk

Die kommenden Herausforderungen
- Auswahl und Investition in eine sichere und kosteneffiziente Infrastruktur für die Speicherung und Verteilung von Wasserstoff, z. B. durch Nutzung des bestehenden Gaspipelinenetzes und neuer oder bestehender Tankstellen
- Für die Stahlindustrie, Busse, Autos, Schwertransporte wie LKWs und sogar für die Luftfahrt wird Wasserstoff irgendwann eine nachhaltige Alternative sein. Wir sehen sogar Initiativen für die Hausheizung mit Wasserstoff
- Wie kann eine einheitliche europäische Gesetzgebung eingeführt werden, in der die Standards klar definiert sind?


Mit Wasserstoff von A nach B
Können wir in Zukunft unser Auto mit Wasserstoff betanken? Oder werden die Supermärkte von wasserstoffbetriebenen Lastwagen beliefert? Laut unserem Spezialisten Hani Rassem ist das nur eine Frage der Zeit. Mit seiner Business Unit Industriedichtungen versucht er, das Wissen im Markt zusammenzuführen, um ein komplettes Dichtungsprogramm für die Erzeugung, den Transport, die Speicherung und Nutzung von Wasserstoff anzubieten. „Wasserstoff ist kein neues Medium und wir haben in den letzten Jahren eine ganze Reihe an Erkenntnissen in unterschiedlichen Industrien und Anwendungsfällen sammeln können. Diese gilt es jetzt - als grünere Option - für ERIKS und seine Kunden zu nutzen.“ Sein Ziel ist es, Hersteller und Forschungsunternehmen zu verbinden, um ganzheitliche Dichtungslösungen für Industrie, Automotive, Strom und Wärmeerzeugung anzubieten.
„Die Berechnung von Dichtungskennwerten ist ein wesentliches Element wenn es um den Einsatz von Dichtungen in Wasserstoffanwendungen geht", sagt Hani Rassem. „Wasserstoff ist allerdings leichter als das Standardprüfgas Helium und diffundiert unter extremen Bedingungen auch durch Metall. Hinzu kommt, dass Wasserstoff unter sehr hohem Druck erzeugt werden kann. Kommen hier hohe Temperaturen hinzu, wird es kritisch, da Wasserstoff - anders als Helium - hochexplosiv ist. Diese Eigenschaften stellen unsere Kunden vor neue Herausforderungen, die wir gemeinsam lösen müssen und werden.“ ERIKS unterstützt Sie gerne bei der Auswahl der richtigen Dichtung für Ihre Wasserstoffanwendung.
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
Standortfinder
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.