Elastomermischungen und -werkstoffe
Welches Material passt zu Ihrer Anwendung? Erfahren Sie es hier.
Die Wahl der richtigen Dichtung, des Elastomerschwingungsdämpfers oder eines anderen Elastomerbestandteils hängt vom Design und der Verwendung des richtigen Werkstoffs ab. Eine falsche Werkstoffwahl führt zu einer kürzeren Lebensdauer und schlechteren Funktion. Zusätzliche Kosten oder Produktionsausfälle für Ihre Maschine oder Ihrer Komponente sind die Folge.
Das wollen Sie natürlich vermeiden, und ERIKS hilft Ihnen dabei. Für jede Anwendung hat ERIKS den richtigen Werkstoff. Finden Sie diesen nicht im Standardsortiment? Dann entwickeln wir diesen mit Ihnen zusammen.

Auswahl des richtigen Elastomerwerkstoffs

Die Auswahl einer Verbindung erfolgt in 2 Phasen:
1. Bestimmung des richtigen Polymers
Dies geschieht anhand der folgenden Kriterien:
a. Wie hoch ist die erforderliche chemische Beständigkeit?
Welchen Medien ist das Material ausgesetzt? Denken Sie an alle Medien. Wenn Sie beispielsweise Melkmaschinen herstellen, muss das Material nicht nur der Milch standhalten, sondern auch dem Reinigungsmittel, das zur Reinigung der Maschine verwendet wird.
b. Wie hoch ist die erforderliche Temperaturbeständigkeit?
Sehen Sie nach den Mindest- und Höchsttemperaturen. Auch hier gilt: Denken Sie über die Temperatur der Medien hinaus. Berücksichtigen Sie auch die Umgebungstemperatur und die Temperatur von z. B. Reinigungsmitteln. Die Reinigung mit Dampf hat andere Auswirkungen als die Reinigung mit heißem Wasser.
c. Anwendung und Nutzung
In der Anwendung können auch Materialien bevorzugt oder ausgeschlossen werden.
In der nachstehenden Tabelle sind die am häufigsten verwendeten Polymere mit ihrem Härtebereich (Shore A), ihrem Temperaturbereich und ihren Einsatzmöglichkeiten aufgeführt.
2. Werkstoffauswahl
Nach der Auswahl des Polymers folgt die Auswahl des Werkstoffs. Mit jedem Polymer können viele verschiedene Werkstoffe hergestellt werden. Es gibt eigentlich unendlich viele Arten. Für die Auswahl des richtigen Werkstoffs sehen wir uns das noch einmal an:
a. Temperaturbereich Ein Standard-NBR reicht beispielsweise bis zu -30 ºC, aber es gibt auch NBRs mit einem Temperaturbereich von -40 ºC.
b. Chemische Beständigkeit
c. Anwendung
Darüber hinaus werden die folgenden Kriterien berücksichtigt:
d. Härte Je nach Anwendung und Konstruktion.
e. Produkttyp Nicht jeder Werkstoff ist für die Herstellung einer bestimmten Art von Dichtung oder Dämpfer geeignet.
f. Zertifizierung
- Nach Industrie, zum Beispiel Lebensmittel (EC1935-2004, FDA), Pharma (USP), Trinkwasser (KIWA).
- Nach Anwendung, z. B. Hochdruckgas mit schnellem Druckabfall (RGD, AED).


Brainstorming über die ideale Dichtung oder eine Überprüfung Ihres Entwurfs?
Schenken Sie dem Abdichten Ihrer Maschine die notwendige Aufmerksamkeit. Die Folgen sind schwerwiegend, wenn nicht sofort die richtige Dichtung gewählt wird. Sie wollen eine erfolgreiche Maschine ohne Nacharbeit liefern? Setzen Sie sich mit einem unserer Spezialisten zusammen und nehmen Sie sich 30 Minuten Zeit, um sich über die richtige Dichtung für Ihr Design zu informieren. Wir stehen Ihnen unverbindlich und kostenlos zur Verfügung. Fragen Sie jetzt nach einem Beratungsgespräch.
Polymer oder Werkstoff, worin liegt der Unterschied?
Polymer
Polymere bilden den Hauptbestandteil eines Werkstoffs. Diese sind unter Abkürzungen wie NBR, EPDM, FKM, VMQ bekannt. Die Abkürzungen beziehen sich auf die chemische Zusammensetzung des Polymers:
- NBR = AcryloNitril Butadien Rubber
- EPDM = Ethylen Propylen Dieen Monomer
In der Regel werden für Polymere so weit wie möglich die ISO-Abkürzungen verwendet. Es gibt jedoch auch andere Normen, sodass einige Polymere unter mehreren Namen bekannt sind. Ein Beispiel ist FPM und FKM, das gleiche Polymer, aber zwei gängige Abkürzungen. Andere Polymere sind unter ihrem Markennamen bekannt. Beispielsweise Viton®, Kalrez®, Perbunan® oder als Namen im allgemeinen Sprachgebrauch wie Nitril oder Silikon.
Werkstoff
Ein Elastomerwerkstoff ist eine Mischung aus 5 bis 15 verschiedenen Bestandteilen. Diese Inhaltsstoffe sind eine Kombination aus:
- einem oder mehreren Polymeren
- Verarbeitungshilfen
- Weichmachern
- Vulkanisiermitteln
- verschiedenen Füllstoffen
Ein Werkstoff hat eine Werkstoffnummer, wie 36624, 51414, 559270. Ein Werkstoff an sich ist nicht aussagekräftig, da es sich dabei nur um eine Mischung von Bestandteilen handelt, die erst nach der Vulkanisation ein elastisches Endprodukt ergibt. Dieses Endprodukt wird in der Regel als eine Kombination aus Produkt, Polymer und Werkstoff bezeichnet. Zum Beispiel ein O-Ring NBR 36624.
Material
Nicht zuletzt spricht man auch oft von „Material“. Dafür gibt es jedoch keine feste Definition. Material kann sich sowohl auf ein Polymer als auch auf einen Werkstoff beziehen.
Gummi, Elastomer, Vulkanisation
Einige Begriffe, die manchmal austauschbar verwendet werden:
- Gummi – Ursprünglich zur Bezeichnung von Naturkautschuk verwendet. Heutzutage bezieht sich Gummi im Allgemeinen auf Polymere oder Werkstoffe.
- Vulkanisation – der chemische Prozess, der einer Gummimischung (unelastische Mischung) elastische Eigenschaften verleiht. Nach der Vulkanisation, die unter Druck und hoher Temperatur stattfindet, ist das Material elastisch und kehrt nach der Dehnung in seinen ursprünglichen Zustand zurück. Dies macht Gummimaterialien im Vergleich zu anderen Materialien einzigartig.
- Elastomer – Von einem Elastomer kann man sprechen, wenn das Material/der Werkstoff vulkanisiert ist. Elastomer bezieht sich auf ein elastisches, gummiartiges Material, das nach Dehnung in seine ursprüngliche Form zurückkehrt.


Physikalische/mechanische Eigenschaften von Elastomeren
Elastomere haben eine Reihe von zum Teil einzigartigen Eigenschaften, die sie für die Verwendung in Dichtungen, Schwingungsdämpfern und anderen Gummiteilen hervorragend geeignet machen. Diese Eigenschaften können von Polymer zu Polymer, aber auch von Werkstoff zu Werkstoff desselben Polymers variieren.
- Verformbar, aber nicht komprimierbar – Diese Eigenschaft sorgt dafür, dass sich ein Elastomerprodukt hervorragend als Dichtung eignet oder leicht zwischen oder über etwas montiert werden kann.
- Elastizität – Kann leicht und ohne negative Auswirkungen gebogen und verdreht werden, ohne sich zu verformen oder zu brechen. Ein VMQ (Silikon) ist im Allgemeinen viel elastischer als FFKM (Kalrez®).
- Permeabilität/Durchlässigkeit – IIR (Butyl®), NBR, FKM und FFKM haben eine sehr geringe Permeabilität und werden dort eingesetzt, wo Luftdichtheit oder Vakuum wichtig sind. VMQ hingegen hat eine hohe Permeabilität und ist daher für Vakuumanwendungen weniger geeignet.
- Reibung – Gummi sorgt für Reibung. Im Falle von Autoreifen ist dies wünschenswert. Bei beweglichen Teilen, wie z. B. dynamischen Dichtungen, ist dies nicht der Fall. Manchmal werden reibungsarme Beschichtungen (z. B. PTFE) auf Elastomere aufgetragen oder PTFE wird in den Werkstoff eingemischt.
- Reißfestigkeit und Reißbeständigkeit – VMQ-Materialien haben eine hohe Reißfestigkeit, aber wenn sie einmal reißen, reißen sie leicht weiter. Bei Naturkautschuk ist die Situation umgekehrt, d. h. er ist reißfest.
- Verschleißfestigkeit – Auch das hängt von der Art des Polymers ab. Naturkautschuk ist sehr widerstandsfähig und wird daher auch häufig für LKW- und Traktorreifen verwendet.
Beim Entwerfen eines Elastomerprodukts zu beachtende Punkte
Abschließend sei noch auf einige charakteristische Eigenschaften von Elastomeren hingewiesen, die Sie berücksichtigen sollten:
- Praktisch inkompressibel
Elastomere verhalten sich wie eine Flüssigkeit. Dies muss berücksichtigt werden, damit die Verformung des Gummiteils frei erfolgen kann. Die Rille, in die ein O-Ring eingebaut wird, ist daher immer großzügig bemessen. Ein zu kleiner Abstand führt zu Schäden an der Dichtung und verringert die Wirksamkeit der Anwendung. - Quellung
Gummi quillt bei bestimmten Temperaturen und in Kontakt mit bestimmten Medien auf. Das muss kein Problem sein, ist aber für den Entwurf wichtig. Auch hier ist es wichtig, dass genügend Platz zum Quellen des Elastomers vorhanden ist. - Das Design ist anders als bei Metallen und Kunststoffen
Aufgrund des flexiblen Materials besteht im Vergleich zu Kunststoffspritzgussprodukten eine größere Gestaltungsfreiheit. Beim Strangpressen ist die Flexibilität jedoch begrenzt. - Große Toleranzen
Insbesondere im Vergleich zu Metallen und Kunststoffen. Die Elastomertoleranzen liegen in der Regel bei Zehntelmillimetern und nicht bei Hundertstelmillimetern, mit einigen Ausnahmen. Es ist wichtig, dies beim Entwurf der Rille zu berücksichtigen. - Druckfestigkeit hängt vom Einbau ab
Ein Elastomerprodukt allein hat keine maximale Druckbeständigkeit. Das Produkt hat in Kombination mit dem Einbau eine maximale Druckfestigkeit. - Kompromisse
Je nach den Anforderungen ist es oft notwendig, einen Kompromiss zwischen bestimmten Eigenschaften zu finden.

Brainstorming über die ideale Dichtung oder eine Überprüfung Ihres Entwurfs?
Schenken Sie dem Abdichten Ihrer Maschine die notwendige Aufmerksamkeit. Es scheint nebensächlich, aber die Folgen sind schwerwiegend, wenn nicht sofort die richtige Dichtung gewählt wird. Sie wollen eine erfolgreiche Maschine ohne Nacharbeit liefern? Setzen Sie sich mit einem unserer Spezialisten zusammen und nehmen Sie sich 30 Minuten Zeit, um sich über die richtige Dichtung für Ihr Design zu informieren. Wir stehen Ihnen unverbindlich und kostenlos zur Verfügung. Fordern Sie hier ein Beratungsgespräch an.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl Ihres Elastomermaterials?
Füllen Sie das Formular aus und wir nehmen Kontakt mit Ihnen auf.
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH Dichtungs- und Polymertechnik Bielefeld
Kreisheide 7
33790 Halle (Westf.)
Tel.: +49 (0) 32 222 007-002
ERIKS Deutschland GmbH Dichtungs- und Polymertechnik Göppingen
Jahnstr. 106
73037 Göppingen
Tel.: +49 (0) 32 222 007-427
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.