Neue innovative FFKM (Kalrez®) Materialien für den CPI-Markt
Aggressive Medien und Wasser-/Dampfanwendungen im Hochtemperaturbereich erweitern das ERIKS Produktportfolio im Hochleistungsbereich der Perfluorelastomere
Die chemische Prozessindustrie konfrontiert die Dichtungshersteller regelmäßig mit neuen oder veränderten Prozessbedingungen und -medien. Hinzu kommen immer höhere Temperaturen, welche zusätzlich große Herausforderungen an die Dichtungsmaterialien stellen. Besonders wenn es darum geht, aggressive Medien oder auch wechselnde Medien bei hohen Prozesstemperaturen abzudichten, wird die Auswahl stark eingeschränkt. Hier fällt die Entscheidung in der Regel auf den Materialbereich der Perfluorelastomere (FFKM). Das patentierte Vernetzungssystem lässt die Verwendung für extremste Einsätze in aggressiven Medien und bei hohen Temperaturen, bei gleichzeitig verbesserten mechanischen Eigenschaften, zu.
Die neuen DuPont™ Materialien Kalrez® 7275 und Kalrez® 7375 sind Spezialwerkstoffe für die chemische Prozessindustrie und ermöglichen den Anwendern folgende Vorteile:
- erhöhte Lebensdauer innerhalb des Prozesses
- breite Chemische Resistenz
- Temperatureinsätze von -20 °C bis +300 °C
Kalrez® 7275
Der neue Kalrez® 7275 ist der maßgeschneiderte Werkstoff für aggressivste Bedingungen innerhalb chemischer Applikationen. Es gibt aggressive Einsatzfälle die dafür bekannt sind, den eingesetzten Dichtungen alles abzuverlangen. Beispiele für solch aggressive chemische Anwendungen sind z.B. der Einsatz in Ethylenoxid, Aldehyden, Silianen wie auch in Acrylmonomeren, aber auch die Verwendung in starken Oxidantien, Aminen und Laugen. Der Einsatz von Kalrez® 7275 ist in einem Temperaturspektrum von -20 °C bis +300 °C möglich.
![ERIKS | News | Dichtungs- und Polymertechnik | Vergleich Kalrez ERIKS | News | Dichtungs- und Polymertechnik | Vergleich Kalrez](/de/know-how-hub/news/news-archiv/innovative-ffkm-materialien/_jcr_content/content_mainpar/section_457604849/par/columns_472605046/columnsPar1/image_copy.coreimg.png/1646300165922/news-vergleich-kalrez.png)
Abbildung 1: Vergleich von Kalrez® 7275 in Silianen-Mix mit anderen FFKM Werkstoffen. Der Einsatz war in einer Gleitringdichtung in Pumpen eines führenden Chemieunternehmens.
![ERIKS | News | Dichtungs- und Polymertechnik | Kalrez Immersionstest ERIKS | News | Dichtungs- und Polymertechnik | Kalrez Immersionstest](/de/know-how-hub/news/news-archiv/innovative-ffkm-materialien/_jcr_content/content_mainpar/section_457604849/par/columns_472605046/columnsPar2/image_copy.coreimg.png/1646300189402/news-kalrez-immersionstest.png)
Abbildung 2: Kalrez® 7275 Immersiontests in verschiedenen aggressiven Medien im Vergleich zu anderen FFKMs im Langzeittest
Kalrez® 7375
Der neue Kalrez® 7375 vereint die Stärken des Kalrez® 6375 und Kalrez® 7075. Dadurch erhält der neue Kalrez® 7375 eine überlegene Resistenz kombiniert in thermischer und chemischer Resistenz im Vergleich zu anderen FFKM-Werkstoffen in Randbereichen wo andere FFKM Werkstoffe aufgeben.
Weitere Vorteile bringt der Kalrez® 7375 den Anwendern im Bereich der Heißwasser-/Dampfanwendungen bis 225 °C, kurzzeitig bis 280 °C. Die exzellente Beständigkeit im Vergleich mit EPDM-Werkstoffen in Kombination mit einer breiten chemischen Resistenz und herausragenden mechanischen Eigenschaften ist einzigartig in dem Segment der FFKM-Werkstoffe.
![ERIKS | News | Dichtungs- und Polymertechnik | Broad Chemical Resistance ERIKS | News | Dichtungs- und Polymertechnik | Broad Chemical Resistance](/de/know-how-hub/news/news-archiv/innovative-ffkm-materialien/_jcr_content/content_mainpar/section_77740183/par/columns_472605046_co/columnsPar2/image_1316811752_cop.coreimg.png/1646300260250/news-broad-chemical-resistance.png)
Abbildung 3: Einsatz aggressiver Medien in Kombination mit hohen Prozesstemperaturen zur Demonstration der Überlegenheit des Kalrez® 7375 im Vergleich mit anderen FFKM-Materialien.
Weitere Vorteile bringt der Kalrez® 7375 den Anwendern im Bereich der Heißwasser-/Dampfanwendungen bis 225 °C, kurzzeitig bis 280 °C. Die exzellente Beständigkeit im Vergleich mit EPDM-Werkstoffen in Kombination mit einer breiten chemischen Resistenz und herausragenden mechanischen Eigenschaften ist einzigartig in dem Segment der FFKM-Werkstoffe.
![ERIKS | News | Dichtungs- und Polymertechnik | Volume Change in Steam ERIKS | News | Dichtungs- und Polymertechnik | Volume Change in Steam](/de/know-how-hub/news/news-archiv/innovative-ffkm-materialien/_jcr_content/content_mainpar/section/par/columns_983675756_co/columnsPar1/image.coreimg.png/1646300299662/news-volume-change-in-steam.png)
Abbildung 4: Langzeittest (672 Std.) in 225 °C heißem Wasser. Durch das patentierte Vernetzungssystem ist der Einsatz in Heißwasser über 180°C kein Problem.
![ERIKS | News | Dichtungs- und Polymertechnik | Volume Change in Water ERIKS | News | Dichtungs- und Polymertechnik | Volume Change in Water](/de/know-how-hub/news/news-archiv/innovative-ffkm-materialien/_jcr_content/content_mainpar/section/par/columns_983675756_co/columnsPar2/image_copy.coreimg.png/1646300303894/news-volume-change-in-water.png)
Abbildung 5: Langzeittest in Dampf bei 225 °C im Vergleich zu Wettbewerbs-FFKM; die Volumenquellung ist sehr gering und unterstreicht die Überlegenheit des Kalrez® 7375.
Bei der Auslegung von Kalrez®-Werkstoffen ist es zwingend notwendig Ausdehnungsfaktoren und thermische Volumenquellungen dieser Werkstoffe mitzuberücksichtigen. Diesbezüglich bietet ERIKS unterstützend verschiedene Tools an. Entsprechend kontaktieren Sie uns, wenn Sie den Einsatz von Kalrez® Spectrum™ Werkstoffen planen, um weiterführende Informationen zu erhalten, denn der Einsatz von FFKM Werkstoffen sollte in jedem Fall abgesprochen werden, insofern Sie andere Werkstoffe wie beispielsweise FKM/EPDM/VMQ ersetzen möchten.
Kalrez® Spektrum™ Werkstoffe können als kundenspezifische Formteile angefragt werden oder Sie wählen O-Ringe aus einem breiten Standard-Lager Sortiment aus. O-Ringe sind lieferbar in metrischen Abmessungen, in zölligen AS568 Standards oder auch in der JIS-Abmessungsreihe (Japanische Industrie Norm). Zudem bietet ERIKS Kunden im Bereich Dichtungs- und Polymertechnik Unterstützung hinsichtlich Co-Engineering, Materialentwicklung, FEA (Finite Elemente Analyse), Rapid Prototyping und Prozessoptimierung an.
Weitere News
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH
Kreisheide 7
D-33790 Halle (Westf.)
Telefon: +49 (0) 32 222 007-000
Kontaktformular
Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.
![ERIKS | One ERIKS | Pia Erdsiek DE ERIKS | One ERIKS | Pia Erdsiek DE](/de/_jcr_content/contactsection/ctaimg.coreimg.png/1645696300543/de-pia-erdsiek.png)