ERIKS & Delft Hyperloop Partnerschaft 2018
Creating the Future by Reinventing the Wheel
Innovation am Rande des Möglichen. Das ist es, was ERIKS in den letzten 12 Monaten in einer intensiven Partnerschaft mit 38 Studenten der Technischen Universität Delft getan hat. Gemeinsam ein Pod gebaut, das mit Höchstgeschwindigkeit durch die 1,2 km lange Vakuumröhre schießt. Nur drei von 20 Teams wurden nach monatelangen Vorbereitungen und Tests in die SpaceX-Röhre eingeladen. Mit Unterstützung von ERIKS im Bereich Antriebsräder, Stützräder und Batteriegehäuse wurde das Team aus Delft Zweiter in diesem prestigeträchtigen Wettbewerb. Es war eine Weltklasseleistung.
Was ist Hyperloop?
Hyperloop ist ein energieeffizientes Transportsystem, bei dem Kapseln (Pods) wie eine Art pneumatisches Verteilungssystem mit hoher Geschwindigkeit durch eine Vakuumröhre fliegen. Die Idee, dass das System Menschen mit der Geschwindigkeit eines Flugzeugs und dem Komfort einer U-Bahn-Linie befördern könnte, ist zukunftsweisend. Die Pods könnten in einem Tunnel zukünftig eine Geschwindigkeit von bis zu 1.220 Stundenkilometern erreichen. Mit diesem Tempo könnten Sie innerhalb einer halben Stunde von Amsterdam nach Paris gelangen.
Erfahren Sie in unserem Whitepaper, wie sich ERIKS & die TU Delft den zweiten Platz gesichert haben
Im September 2017 begaben sich ERIKS und Delft auf eine herausfordernde, aber spannende Reise, um eine innovative Kapsel zu entwerfen und zu bauen. Wie bei jedem Projekt war der Weg nicht geradlinig, mit lehrreichen Unebenheiten auf dem Weg. ERIKS wurde bereits in einem sehr frühen Stadium in das Projekt eingebunden und ermöglichte den Schülern, von unserem Fachwissen und unseren Ressourcen zu profitieren.
Lesen Sie mehr über den Prozess, vom ersten Entwurf Ende 2017 bis zum Wettbewerbstag Anfang dieses Jahres, der zu diesem großen Erfolg führte, indem Sie unser Whitepaper herunterladen!
Weitere News
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH
Kreisheide 7
D-33790 Halle (Westf.)
Telefon: +49 (0) 32 222 007-000
Kontaktformular
Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.
![ERIKS | One ERIKS | Pia Erdsiek DE ERIKS | One ERIKS | Pia Erdsiek DE](/de/_jcr_content/contactsection/ctaimg.coreimg.png/1645696300543/de-pia-erdsiek.png)