Prozesssicherheit in der Kunststofftechnik
zertifizierte Hochleistungskunststoffe
Kunststoffe mit direktem Lebensmittelkontakt
Getränkeabfüllung bei einem der größten Saftproduzenten in Deutschland. Die Produktion ist im vollen Gang und Schnelligkeit ist von großer Bedeutung.
In einer der Anlagen lösen sich Kunststoffpartikel und fallen dem Instandhalter bei seiner Routinerunde plötzlich auf. Der Instandhalter findet eine vorübergehende Lösung mit einem Metallstück, welches den Abstand von den Flaschen zu dem beschädigten Kunststoff vergrößert.
Allerdings ist dies nur eine temporäre Lösung, um den Ablauf möglichst am Laufen zu halten. Doch wie lange hält die Zwischenlösung? Es muss schnell nach einer Dauerhaften Lösung gesucht werden. Ein Anruf bei ERIKS und schon ist er mit der Business Unit verbunden. Hier wird genau nachgefragt: Um was für eine Anlage handelt es sich? Welche Medien kommen mit dem Kunststoff in Kontakt? Spielen Zertifikate eine Rolle?
Erfahren Sie hier, welche Lösungen ERIKS bereithält!
Lebensmittelverträgliche Kunststoff-Bauteile
Bei der Herstellung von Lebensmitteln können diese mit Teilen der Produktionsanlage in Kontakt kommen. Um sicherzustellen, dass bei Ihren produzierenden Kunden keine schädlichen Stoffe in die Lebensmittel migrieren, unterziehen wir die Kunststoffe strengen Tests. Mit den Konformitätserklärungen weisen wir nach, dass die eingesetzten Kunststoffe lebensmittelverträglich sind. Speziell für die Lebensmittelindustrie entwickeln und fertigen wir komplexe Präzisionsersatzteile aus Kunststoff. Abgestimmt auf Ihren Verwendungszweck kommen verschiedene Werkstoffe zum Einsatz. Fertigteile stellen wir ohne lange Vorlaufzeiten nach Ihren Zeichnungen oder Mustern her.
Metalldetektierbare Kunststoffe für erhöhte Sicherheit
Ist erhöhte Sicherheit gefordert, bieten wir Ihnen metalldetektierbare Polymere wie POM-C MDT und UHMW-PE MDT an. Diese können mit handelsüblichen Metalldetektoren aufgespürt werden. Dadurch können Sie Ihren Kunden versichern, dass keine belasteten Lebensmittel in den Handel gelangen und die Gefahr von Folgekosten, Rückrufaktionen und Imageschäden minimiert wird. Die gesetzlichen Richtlinien der EU und der FDA werden erfüllt.
Engineering, Fertigungsverfahren und Services
- Co-Engineering bei der Auslegung und Wahl des geeigneten Werkstoffs
- Rapid-Prototyping (SLS-Verfahren) von Kleinserien und Prototypen ohne Werkzeugkosten
- 3D-Druck (FDM-Verfahren) und Bemusterungen
- CNC-Bearbeitung auf 3-, 4- und 5-achsigen Dreh- und Fräszentren
- Drehen, Fräsen, Bohren auf konventionellen Bearbeitungsmaschinen
- Wasserstrahlschneiden, Stanzen, thermische Bearbeitung
- Folienzuschnitte verschiedener Polymere auf 2 CNC-Cutter/-Plotter
- Halbzeugzuschnitte (Platten, Stäbe, Rohre, Profile) nach Maß