Industrieschläuche für flüssige Prozesse
GOODALL® DuraCrimp Food
Optimierung der Schlauchleitung in einer Brauerei
Der Hygienebeauftragte einer großen Brauerei hat uns aufgrund von Problemen mit seinen bisherigen Schlauchleitungen kontaktiert.
Bei der letzten internen Überprüfung sind erhebliche Hygienemängel im Bereich der Schlauchverbindungen aufgefallen, obwohl die Leitungen gemäß Herstellervorgaben regelmäßig intensiv gereinigt wurden. Trotzdem konnten bei den Tests Bakterien nachgewiesen werden.
Unser Application Engineer hat sich daraufhin die betroffenen Leitungen vor Ort angesehen. Äußerlich waren alle Schlauchleitungen in einwandfreiem Zustand. Auch bei der Kontrolle der hinterlegten Reinigungszyklen und -medien konnten keine Fehler festgestellt werden. Einzig die Art der Konfektionierung ergab Hinweise auf eine mögliche Schwachstelle. Wie noch oft in der Praxis üblich, waren hier Schlauchleitungen konfektioniert mit Klemmschalen im Einsatz. Bei der Demontage der Klemmschalen und der Schlaucharmatur wurde klar, dass das Problem durch unabgestimmte Komponenten erzeugt wurde. Aufgrund fehlender Passgenauigkeit konnte Medium unter die Armatur gelangen, wo es auch durch die Reinigung nicht entfernt werden konnte. An dieser Stelle konnte es so zu Bakterienwachstum kommen.
Unser Application Engineer hat dem Kunden unser GOODALL® DuraCrimp® Food System vorgestellt, um eine hygienische Verbindung zu garantieren. Die Vorteile des aufeinander abgestimmten Systems haben den Kunden überzeugt, von einer Klemmschalenmontage auf unser verpresstes System umzustellen.
Besonders die hygienische Sicherheit durch die totraumfreie Kombination der einzelnen Komponenten konnte den Kunden umstimmen, sein bisheriges System auf unser GOODALL® DuraCrimp® Food System umzustellen.
Was ist das Besondere an unserem System?
Anwendungen: Transport von alkoholischen Getränken, Säften und nicht fetthaltigen Lebensmitteln.
GOODALL® DeliDrink SD und DeliDrink SD Lite
Die Produktfamilie GOODALL® DeliDrink (SD, SD Lite) deckt einen großen Anteil an Schläuchen zur Förderung von Getränken ab.
Durch ihre speziell reibungsarme und breit gewellte Decke sind sie besonders flexibel, erzielen sehr gute Biegeradien und sind leicht zu reinigen. Die weiße, glatte EPDM-Seele ist geschmacks- und geruchslos und beständig gegen die gängigen Reinigungs- und Desinfektionsmittel.
Innovatives, hygienisches und sicheres Presssystem
Die richtige Kombination von Schlauchleitung und Anschlussstück ist entscheidend für die Gesamtfunktionalität, die hygienischen Eigenschaften und die langfristige Lebensdauer des Schlauchsystems. Die hygienischste Art, ein Anschlussstück an einer Schlauchleitung zu befestigen, ist das Verpressen.
GOODALL® DuraCrimp® FOOD ist ein innovatives, hygienisches und sicheres Presssystem für die Lebensmittelindustrie. Das von uns entwickelte Konzept kombiniert die maßgeschneiderten GOODALL® Lebensmittelschläuche mit speziell abgestimmten Schlauch-Endkupplungen und Hülsen. Dadurch garantieren wir Ihnen eine nahtlose und totraumfreie Verbindung zwischen Kupplung und Schlauchleitung.
Die Gesamtkosten – genauer analysiert
Die Lebensdauer eines Schlauches ist ein wichtiger Parameter für die Gesamtkosten. Sind das geförderte Medium, die Schlauchseele und der Reinigungsprozess optimal aufeinander abgestimmt, beeinflusst das die Lebensdauer eines Schlauches positiv. Bei deutlich verlängerten Standzeiten können Inliner aus UPE oder PTFE (Teflon®) eingesetzt werden.
Es lohnt sich, den gesamten Ablauf von Beschaffung, Lagerhaltung und implementierter Technik genauer zu überprüfen. Wir unterstützen Sie nicht nur bei der Evaluation eines geeigneten Schlauches, sondern auch beim Eruieren des Kosteneinsparungspotenzials. Wir verbessern die Prozesse in der Lebensmittelindustrie.
Teflon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma E. I. du Pont de Nemours
Innovativer Farbdichtungstest
Um eine glatte, hygienische und totraumfreie Verbindung zwischen der Schlauchleitung und der Armatur zu gewährleisten, haben wir ein neues Testverfahren entwickelt. Eine blau eingefärbte Flüssigkeit wird mit maximalem Druck über einen Zeitraum von sieben Tagen in die Schlauchleitung gepumpt. Anschließend wird das Schlauchende vorsichtig entfernt, um die Dichtigkeit und Dichtungsqualität der Verbindung zu überprüfen. Die Ergebnisse sind erstklassig im Vergleich zu herkömmlichen Verbindungstechniken.