Welcher Schuh eignet sich für welchen Arbeitsplatz?
Welche Sicherheitsstandards müssen eingehalten werden?
Sicherheitsschuhe und Berufsschuhe gehören zur persönlichen Schutzausrüstung (PSA) und verfügen über weitreichende Schutzmechanismen. Wichtig ist es, die umfassenden Sicherheitsstandards einzuhalten, welche in Normen festgelegt sind.
Der Einsatz von Sicherheitsschuhe findet in Berufsgruppen Anwendung, in denen die Arbeitnehmer sowohl Gefahren als auch Gefährdungen ausgesetzt sind. Grundvoraussetzung ist bei der überwiegenden Mehrheit aller Anwendungsfälle der Schutz gegen mechanische Einwirkung. Hierdurch werden Ursachen, wie beispielsweise herabfallende Gegenstände, Sturz und Auftreffen mit der Ferse, Schnitte durch Kettensägen oder flüssiges Metall beziehungsweise Schweissspritzer, eingeschlossen.
Hinzukommend können durch bestimmte Arbeitsbereiche spezielle Anforderungen entstehen. Bei Tätigkeiten an elektrischen Anlagen und Stromleitungen ist es notwendig, dass die Stiefel gegen elektrische Spannung isoliert sind. Die Voraussetzung bei Arbeiten an empfindlichen Kompontenten setzt jedoch genau das Gegenteil voraus – es muss eine elektrostatische Aufladung verhindert werden.
Fußschutz ist dennoch nicht nur im Rahmen des Personenschutzes ein relevantes Thema. Es gibt genauso Spezialschuhe, welche das Produkt oder die Räumlichkeiten vor Verunreinigung schützen – in Reinräumen unverzichtbar. Hierbei handelt es sich meist um dünne Überziehschuhe, welche direkt über die Sohle gezogen werden.
Schutzklassen
Schutzklasse SB: Sicherheitsschuh mit Zehenschutzkappe, die vor Einwirkungen mit 200 Joule schützt
Schutzklasse S1: Sicherheitsschuh mit Stahl-, Alu- oder Kunststoffkappe, ohne Feuchtigkeitsschutz
Schutzklasse S1P: Sicherheitsschuh mit Stahl-, Alu- oder Kunststoffkappe, durchtrittsicherer Sohle, ohne Feuchtigkeitsschutz
Schutzklasse S2: Sicherheitsschuh mit Stahl-, Alu- oder Kunststoffkappe, mit Feuchtigkeitsschutz
Schutzklasse S3: Sicherheitsschuh mit Stahl-, Alu- oder Kunststoffkappe und Durchtrittschutz, gegen Einwirkung von Feuchtigkeit sowie gegen Eintritt von scharfen oder spitzen Gegenständen geschützt
Schutzklasse S4: Sicherheitsschuh mit Stahl-, Alu- oder Kunststoffkappe, wasserdicht ausgelegt sowie gegen Nässe und Schmutz geschützt
Schutzklasse S5: Sicherheitsschuh mit Stahl-, Alu- oder Kunststoffkappe und Durchtrittschutz, wasserdicht ausgelegt und für Bereiche geeignet, in denen erhöhte Einwirkung von Flüssigkeiten, Nässe und Schmutz gegeben ist. Zusätzlich gegen Eintritt von scharfen oder spitzen Gegenständen geschützt.
Zusätzliche Schutzfunktionen
Die Eigenschaften sind durch eine entsprechende Kennzeichnung jederzeit erkennbar. Ebenso müssen die Sohlen von Sicherheitsschuhen rutschhemmend ausgelegt sein und zudem eine der nachfolgenden Bedingungen erfüllen:
SRA = rutschfest auf Keramikböden, auf denen Wasser und Reinigungsmittel eingesetzt werden
SRB = Sicherheitsschuh kann auf Stahlböden mit Glycerin verwendet werden
- Elektrische Isolierung (EN 50321)
- Knöchelschutz (AN)
- Leitfähigkeit (C)
- Kälteisolierung (CI)
- Mittelfussschutz (M)
- Wärmeisolierung (HI)
- Schnittfestigkeit (CR)
- Kraftstoffbeständigkeit (FO)
- Wasserdichtheit (WR)
Gesundheitsvorsorge

Rücken-Vital-System
Mehrweiten-System
Eine Vielzahl von Erwachsenen leidet an Fußproblemen und den daraus resultierenden Beschwerden im Bewegungsapparat. Die Ursache sind oftmals nicht richtig passende Schuhe. Die wenigsten wissen, wie es sich anfühlt, wenn ein Schuh wirklich gut sitzt. Daher ist es wichtig, neben der richtigen Schuhgröße ist auch die Schuhweite für eine optimale Passform zu beachten. Gibt der Sicherheitsschuh keinen richtigen Halt, steigt das Stolper- und Sturzrisiko. Zudem verursachen zu enge Schuhe oftmals Vorfußprobleme, die einen instabilen Stand zur Folge haben können.
Durch das einzigartige STEITZ SECURA Mehrweitensystem können STEITZ SECURA Sicherheitsschuhe individuell auf den Träger angepasst werden und bieten so eine optimale Passform – sowohl in der Länge als auch in der Breite.
Das Angebot umfasst die 4 Breiten S, NB*, XB und XXB pro Schuhlänge.
* NB steht für die Standardbreite eines Schuhs ohne Mehrweitensystem

VARIO® REBOUND-Technologie
Durch die einzigartige Rebound-Technologie erzielen Sie maximalen Komfort plus Stabilität durch eine optimale Dämpfung im Fersenbereich, bei effektiver Energierückgabe im Vorfuß. Durch das neu entwickelte Zwischensohlenmaterial mit Rebound-Effekt wird dem Träger ermöglicht einen sehr hohen Teil der Energie zurückzugewinnen und dadurch die Ermüdung der Muskulatur deutlich zu reduzieren. Ebenso ist die verschleißfreie Sohlentechnologie mit verringertem Gewicht durch niedrigere Materialdichte sowohl lösungsmittel- als auch silikonfrei und daher für Allergiker geeignet.



Phase 1: Gewichtsangepasste Dämpfung im Fersenbereich durch das SECURA VARIO®-System.
Phase 2: Gleichmäßige Belastung der gesamten Lauffläche.
Phase 3: Abrollen über den Vorfuß, das Großzehgrundgelenk und die Großzehe. Dabei unterstützt das Rebound-Material im Mittel- und Vorfussbereich die Hebelkraft für den nächsten Schritt.
BOA® FIT SYSTEM

Multizonendämpfung VARIO MULTIFLEX®
Bei der Multiflex-Technologie handelt es sich um eine Kombination aus belastungsangepasster Fersendämpfung und effektiver Vorfußdämpfung. Mit Hilfe der individuell abgestimmte Dämpfung ist es möglich die Vorspannung der Muskulatur optimal zu steuern und Belastungsspitzen – insbesondere Überbelastungen – zu vermeiden.
Kommen Sie dem Barfusßlaufen näher!


SECURA VARIO® Fersendämpfung
Die individuell auf das Gewicht und die Belastung des Trägers angepassten und auswechselbaren Fersendämpfung sorgt dafür, dass sich die Druckbelastung im Schuh auf ein natürliches Maß reduziert. Die Füße ermüden langsamer und der Bewegungsapparat wird spürbar entlastet.
Dadurch, dass die 5 Gewichtsmodule einfach vom Träger auszutauschen sind lassen sich diese immer dem Gewicht anpassen. Zudem ist ein Wirkungsverlust, auf Grund der Fertigung in ihrer Geometrie, nahezu ausgeschlossen.



Informationen anfordern
Wünschen Sie weitere Informationen zu den STEITZ SECURA Produkten? Tragen Sie Ihre Daten in das untenstehende Formular ein und einer unserer Spezialisten wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Weitere Artikel
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH
Kreisheide 7
D-33790 Halle (Westf.)
Telefon: +49 (0) 32 222 007-000
Kontaktformular
Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.