In diesem Artikel
Atemschutzlösungen und Reduktion der Betriebskosten
Arbeitsschutz ist für die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer unverzichtbar. In verschiedenen industriellen Umgebungen sind die Arbeitnehmer häufig kontaminierter Luft wie Staub, Rauch, Dämpfen und Gasen ausgesetzt. Ein wirksames Atemschutzprogramm ist daher unerlässlich. Bedarf an Atemschutzprodukten gibt es in verschiedenen Branchen von Pharma- und Lebensmittelindustrie bis hin zum Baugewerbe und der chemischen Industrie. Hierbei richten sich die Anforderungen an die Atemschutzlösung, nach den Einflüssen am Arbeitsplatz und nach der ausgeführten Tätigkeit.
Ein guter Atemschutz schützt die Gesundheit der Mitarbeitenden, erhöht die Produktivität und verringert die Fehlzeiten. Die Investition in wirksamen Atemschutz ist daher eine wichtige Strategie für Unternehmen, insbesondere wenn die Gesamtbetriebskosten (TCO) betrachtet werden. 
    
    
    
Der TCO-Ansatz berücksichtigt nicht nur die Anschaffungskosten, sondern auch die laufenden Betriebskosten, die Wartung, die Mitarbeiterproduktivität und die Umweltauswirkungen. Diese umfassende Sichtweise kann zu langfristigen Einsparungen führen. Darüber hinaus gewährleistet dieser Ansatz auch die Einhaltung der sich ständig aktualisierenden Sicherheitsvorschriften in Europa und weltweit.
Auswirkungen der EU-Atemschutzvorschriften
Die jüngsten Änderungen der DGUV Regel 112-190 und des DGUV Grundsatzes 312-190 haben zu bedeutenden Änderungen der Atemschutzvorschriften in Deutschland geführt. Auf Grund der gemeinsamen Ausrichtung auf die Sicherheit am Arbeitsplatz, sowie einer vernetzten Arbeits- und Gesundheitsschutzpolitik werden diese Änderungen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch EU-Richtlinien beeinflussen.
Die überarbeiteten Vorschriften in Deutschland enthalten verbesserte Definitionen und betonen die Wichtigkeit einer Dichtsitzprüfung („Fit Test"). Weiterhin beinhalten sie auch klare Rollendefinitionen, in denen Verantwortlichkeiten und Wissensanforderungen detailliert beschrieben werden.
Eine erwähnenswerte Verbesserung sind benutzerfreundlichen Flussdiagramme, welche die Auswahl des richtigen Atemschutzes vereinfachen und die richtige Wahl zu einer mühelosen Aufgabe machen. Außerdem wurde der Begriff „Tragezeit“ durch den Begriff „Gebrauchsdauer“ ersetzt, um sowohl den Komfort als auch die Sicherheitsstandards hervorzuheben.
Diese Überarbeitungen zeigen einen umfassenderen und effizienteren Ansatz für den Atemschutz. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis dies ein neuer Standard für den Atemschutz in ganz Europa sein wird.
        
    Umsetzung wirksamer Atemschutzprogramme am Arbeitsplatz
Die Wahl des richtigen Atemschutzes ist eine wichtige Entscheidung, die auf die spezifische Gefahr, der ein Arbeitnehmer bei seiner Arbeit ausgesetzt ist, zugeschnitten sein muss. Nicht alle Atemschutzmasken sind für alle Arten von Gefahren geeignet.
Falls die Arbeitsumgebung den Einsatz von Atemschutzmasken erfordert, sind Arbeitgeber verpflichtet, eine umfassendes "Atemschutzprogramm" gemäß den Normen der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA) zu erstellen. Dieses Programm ist Bestandteil einer Gefährdungsbeurteilung (DGUV-Regel 112-190).
Dieses Programm muss eine Reihe von Elementen enthalten, darunter:
- Eine Bewertung der Atemwegsgefahren am Arbeitsplatz
 - Die Auswahl geeigneter Atemschutzgeräte
 - Medizinische Beurteilungen und Eignungstests für die Arbeitnehmer
 - Richtlinien für die Wartung, Lagerung und Reinigung von Atemschutzgeräten
 
Darüber hinaus müssen die Arbeitnehmer eine betriebsspezifische Unterweisung über die Gefahren für die Atemwege und die ordnungsgemäße Verwendung der Ausrüstung erhalten. Dieses Programm sollte regelmäßig überprüft werden.
Für die erfolgreiche Verwaltung und Beaufsichtigung dieses umfassenden Programms ist eine qualifizierte und fachkundige Person erforderlich. Zu den Aufgaben des Programm Managers gehört es, das Programm zu überwachen, um einen angemessenen Schutz für alle Arbeitnehmer zu gewährleisten und sich über die neuesten Vorschriften und OSHA-Anforderungen auf dem Laufenden zu halten.
Weitere Informationen über den Einsatz von Atemschutzgeräten am Arbeitsplatz finden Sie auf der Website der EU-OSHA.
Verschiedene Arten von Atemschutzgeräten
FFP-Masken
Es ist von entscheidender Bedeutung, die verschiedenen Arten von Atemschutz zu kennen. Dazu gehören FFP-Masken (Filtering Facepiece Particles) und Gebläseatemschutzsysteme (PAPRs = Powered Air Purifying Respirators).
FFP-Masken gibt es in drei Schutzklassen - FFP1, FFP2 und FFP3, die jeweils unterschiedliche Schutzniveaus bieten. FFP1-Masken sind für ungiftige Stoffe wie Zellulose und Zement geeignet und filtern mindestens 80 % dieser Schadstoffe. Bei giftigeren Stoffen werden FFP2-Masken bevorzugt, die mindestens 94 % der wasser- und ölbasierten Giftstoffe filtern. Für Umgebungen mit gesundheitsschädlichen, krebserregenden oder radioaktiven Schadstoffen sind FFP3-Masken ideal. Diese filtern 99 % aller wasser- und ölbasierten Schadstoffe.
Gebläseatemschutz (PAPRs)
Gebläseatemschutz bietet Schutz vor schädlichen Partikeln, Gasen und Dämpfen in einem breiten Spektrum von Anwendungen. Die motorisierte Gebläseeinheit, die dem System gefilterte Luft zuführt, reduziert den Atemwiderstand und macht sie ideal für den Langzeiteinsatz und anspruchsvolle Aufgaben.
Bei der Auswahl der Filter müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden, darunter die Art und Konzentration der Gefahrstoffe und die Arbeitsbedingungen. Eine detaillierte Bewertung stellt sicher, dass der gewählte Atemschutz für die jeweilige Umgebung geeignet ist und dem Träger maximalen Schutz bietet.
Der richtige Atemschutz schützt die Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden und trägt zu einem sichereren und effizienteren Arbeitsumfeld bei.
Fortschrittliche Atemschutzlösungen
Nachdem wir verstanden haben, wie wichtig ein umfassendes Atemschutzprogramm am Arbeitsplatz ist und wie es sich in den gesetzlichen Rahmen einfügt, ist es von entscheidender Bedeutung, die verfügbaren Lösungen zum Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer zu kennen. Im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung ist 3M ein Synonym für Qualität und Innovation. Ihre fortschrittlichen Produkte, wie die Aura™ Einweg-Atemschutzmasken, die wiederverwendbaren Secure Click™ Halbmasken und der Versaflo™ Gebläseatemschutz, haben jeweils ihre eigenen einzigartigen Merkmale, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Werfen wir einen Blick auf diese Lösungen, um zu verstehen, wie sie zu einem sichereren, gesetzeskonformen und gesünderen Arbeitsplatz beitragen können.
3M™ Aura™ Staubmasken
Die 3M™ Aura™ Partikelmasken wurden mit Blick auf die besonderen Herausforderungen und Bedürfnisse des Gesundheitswesens entwickelt und bieten sowohl Komfort als auch hervorragenden Schutz. Diese Atemschutzmaske hat einen vorgeformten Nasenbügel, der sich an eine Vielzahl von Gesichtsformen und -größen anpassen lässt. Dies gewährleistet nicht nur einen passgenauen Sitz für den Träger, sondern verringert auch das Risiko des Beschlagens, im Gesundheitswesen ein häufiges Problem von Brillenträgern.
Der Hauptvorteil der 3M™ Aura™ Partikel-Atemschutzmaskenserie liegt in in ihrem verbesserten Tragekomfort und erfüllt damit ein Bedürfnis der Mitarbeitenden, welche die Masken häufig tragen müssen. Darüber hinaus bietet sie ein hohes Maß an Schutz gegen luftgetragene biologische Partikel (wie z.B. Viren oder Bakterien), was im Gesundheitswesen unerlässlich ist.
    
    
    
3M™ Secure Click™ wiederverwendbare Halbmasken
Das nächste Produkt im Sortiment sind die wiederverwendbaren 3M™ Secure Click™ Halbmasken. Diese Halbmaske ist eine vielseitige Lösung für verschiedene Branchen und zeichnet sich durch ihr schnelles, einfaches und sicheres Klicksystem aus. Dies sorgt nicht nur für eine einfache Handhabung, sondern auch für die Gewissheit, dass die Maske richtig sitzt.
Die wiederverwendbare 3M™ Secure Click™ Halbmaske verfügt über eine 4-Punkt Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung und gewährleistet dadurch eine hervorragende Passform für eine Vielzahl von Gesichtsformen und -größen gewährleistet. Das nach hinten gerichtete Design der Filter verbessert die Sicht und das Gleichgewicht, während die Gesichtsabdichtung aus Silikon für mehr Komfort und eine längere Haltbarkeit sorgt.
Diese Maske ist eine wertvolle Ergänzung für Arbeitsplätze, an denen Arbeitnehmer zuverlässigen und wiederverwendbaren Atemschutz benötigen. Die einfache Anpassung und der bequeme Sitz machen sie zu einer praktischen Wahl für den Langzeiteinsatz. Darüber hinaus ist die Maske aufgrund ihrer robusten Bauweise sehr langlebig, so dass Unternehmen ihre Kosten für Sicherheitsausrüstung effektiv verwalten können.
    
    
    
3M™ Versaflo™ Atemschutzsystem
Die 3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutzsysteme sind eine erstklassige Lösung für Einsatzbereiche, in denen Arbeitnehmer bestimmten gefährlichen Partikeln ausgesetzt sind und in denen eine aktive Luftreinigung erforderlich ist. Es bietet einen einstellbaren Luftstrom, verschiedene Größen und eine breite Palette von Anwendungen, was es zu einer vielseitigen Wahl für viele Arbeitsumgebungen macht.
Bei der Entwicklung der 3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutzsysteme wurde besonderer Wert auf Komfort gelegt: Das Gebläse ist leicht und verfügt über ein einfach zu bedienendes Touchpad zur Steuerung des Luftstroms. Darüber hinaus ist die Wartung einfach, mit leicht zu reinigenden Teilen und einem intuitiven, benutzerfreundlichen Design.
Diese Gebläseatemschutzsysteme verdeutlichen das Engagement von 3M, innovative Atemschutzlösungen anzubieten. Jedes dieser Produkte bietet nicht nur einen hohen Standard an Sicherheit, Komfort und Benutzerfreundlichkeit, sondern trägt auch dazu bei, die Gesamtbetriebskosten langfristig zu senken. Die Investition in diese Lösungen ist ein strategischer Schritt, um die Sicherheit am Arbeitsplatz zu optimieren und gleichzeitig die Betriebskosten effektiv zu senken.
Case Study - Gebläseatemschutz in der deutschen und britischen Pharmabranche: Ein Hauptproblem in dieser Branche waren die überhöhten Kosten und die Verschwendung von Einweghauben, die zum Schutz des mit Gebläsen arbeitenden Personals verwendet wurden. Um dieses Problem zu lösen, empfahl ERIKS den Wechsel zu einem Modell mit wiederverwendbaren Hauben. Diese Umstellung führte zu finanziellen Einsparungen in Höhe von 18.000 € und wirkte sich positiv auf die Umwelt aus, da weniger Abfall durch die Entsorgung der kompletten Einheit anfiel.
Senkung der TCO mit fortschrittlichen Atemschutzlösungen
Das Engagement von 3M für Qualität und Innovation zielt darauf ab, zuverlässige Sicherheitslösungen zu liefern und Unternehmen einen echten Mehrwert zu bieten. Hier ein detaillierter Blick darauf, wie fortschrittliche Atemschutzlösungen dazu beitragen, verschiedene Komponenten der Gesamtbetriebskosten (TCO) zu senken:
Geringere Wartungskosten: Fortschrittliche Atemschutzgeräte sind so konzipiert, dass sie leicht zu reinigen und zu warten sind, wodurch sich der Bedarf an Austausch und Reparaturen verringert. Diese Design-Effizienz schlägt sich in niedrigeren Kosten über die gesamte Lebensdauer des Geräts nieder und sorgt dafür, dass das Produkt länger funktionstüchtig bleibt.
Höhere Strapazierfähigkeit und längere Lebensdauer: Die von 3M verwendeten Materialien und Herstellungsverfahren sorgen dafür, dass die Atemschutzmasken sowohl langlebig als auch zuverlässig sind. Diese Langlebigkeit bedeutet, dass sich Unternehmen länger auf die Atemschutzmaske verlassen können, bevor sie sie austauschen müssen. Dies verlängert ihre Lebensdauer und senkt die Gesamtkosten.
Benutzerfreundlichkeit: Das intuitive Design reduziert den Zeit- und Kostenaufwand für die Schulung. Die Mitarbeiter können den Umgang mit der Ausrüstung schnell erlernen, was die Produktivität erhöht und den Zeitaufwand für Unterweisungen reduziert.
Höhere Produktivität: Komfortable, innovative Atemschutzmasken ermöglichen längere ununterbrochene Einsatzzeiten. Diese längeren Einsatzzeiten erhöhen die Produktivität, da die Unterbrechungen minimiert und die Pausen verkürzt werden.
Case Study- Persönliche Schutzausrüstung in der pharmazeutischen Industrie: Das Unternehmen verwendete Einwegmasken, die nach 75 Minuten Gebrauchsdauer eine 30-minütige Erholungsphase erforderten, was zu einer ineffizienten Produktion und zu Unannehmlichkeiten für die Mitarbeiter führte. Die vorgeschlagene Lösung bestand darin, auf eine Partikelmaske mit Ausatemventil umzusteigen, die 120 Minuten ununterbrochenen Gebrauch ermöglichte, den Tragekomfort verbesserte und den Bedarf an Masken um 35 % reduzierte. Das neue Maskendesign bot außerdem doppelten Schutz für den Träger und die Umwelt.
Lebensdauer, Zuverlässigkeit und Leistung der Ausrüstung spielen eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Gesamtbetriebskosten.
Verschiedene Arten von Atemschutz haben unterschiedliche Auswirkungen auf die Gesamtkosten. So sind Einwegmasken wie die FFP-Serie anfangs vielleicht billiger, aber ihre kurze Lebensdauer und die Notwendigkeit eines regelmäßigen Austauschs können die Gesamtkosten mit der Zeit erhöhen.
Andererseits können wiederverwendbare Ausrüstungen wie Halbmasken oder Gebläseatemschutz trotz höherer Anschaffungskosten langfristig Kostenvorteile bieten. Ihre Haltbarkeit und die Möglichkeit, Filter zu ersetzen, verlängern ihre Lebensdauer erheblich. Darüber hinaus können ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene gefährliche Umgebungen und ihre Benutzerfreundlichkeit zu geringeren Schulungskosten führen, was wiederum zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten beiträgt.
Daher sollten Unternehmen bei der Auswahl von Atemschutzgeräten sowohl die unmittelbaren als auch die langfristigen Kosten ihrer Entscheidung berücksichtigen.
Case Study - Atemschutzlösungen in der chemischen Industrie: Eine Lackiererei benötigte eine nachhaltige Lösung zum Schutz der Mitarbeiter vor Partikeln und Dämpfen. Es wurden Halbmasken und Schutzbrillen verwendet, die jedoch verbessert werden mussten. Die Lösung umfasste bestimmte Partikel und Dämpfe in gefährlichen EX- und Nicht-EX-Bereichen und den Beginn einer Testphase. Die Umsetzung dieser Lösung bot einen besseren Schutz der Arbeitnehmer, erhöhten Komfort durch die konstante Luftzufuhr und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anwendungen. Darüber hinaus führte der individuelle Austausch der Filter auf der Grundlage der Sättigung zu einer Kosteneinsparung von 3200 €. Das entspricht einer Kosteneinsparung von 23 %.  | 
Da Unternehmen Kosteneffizienz anstreben, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen, hat sich der Schwerpunkt auf Lösungen verlagert, die den Lebenszyklus der Geräte verlängern. Dadurch wird die Notwendigkeit eines regelmäßigen Austauschs auf ein Minimum reduziert - bei gleichzeitiger Maximierung von Schutz und Komfort für die Benutzer.
Die Zukunft des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
Der Atemschutz ist ein Aspekt einer umfassenderen Diskussion über Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Während wir weiterhin innovative Technologien und Methoden entwickeln, müssen wir auch über den breiteren Kontext nachdenken, wie diese Entwicklungen in eine umfassende Strategie zum Schutz der Arbeitnehmer passen. Wie lassen sich diese Entwicklungen mit anderen Sicherheitsmaßnahmen verbinden? Wie wirken sie sich auf die allgemeine Einstellung zur Sicherheit aus? Wie tragen sie zu einem sichereren, gesünderen und produktiveren Arbeitsumfeld bei?
Die Zukunft der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz erfordert einen proaktiven Ansatz, bei dem Fortschritte bei der Sicherheitsausrüstung - wie fortschrittliche Atemschutzlösungen - genutzt werden, um die Messlatte für die Sicherheit der Arbeitnehmer immer höher zu legen. In diesem breiteren Kontext tragen die Auswirkungen innovativer Sicherheitslösungen zu sichereren Industrien und Gemeinschaften weltweit bei.
Informationen anfordern
Möchten Sie mehr Informationen oder wissen, wie ERIKS Sie dabei unterstützen kann? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie gerne!
Abonnieren Sie unseren Newsletter
Um die wichtigsten Branchennews und Updates zu erhalten.