In diesem Artikel
Flachdichtungen: die wichtigsten Auswahlkriterien
In der Industrie werden Flachdichtungen für die unterschiedlichsten Zwecke verwendet. Sie sind für eine zuverlässige, effiziente Produktion unerlässlich. Die große Vielfalt an Materialien, Formen und Größen ermöglicht unendlich viele Anwendungsmöglichkeiten. Ein klarer Auswahlprozess hilft Ihnen, die passenden Dichtungen für Ihre Produktionsumgebung anzuschaffen.
Die richtige Dichtung – einfach wichtig
Sie sind meistens ziemlich klein und unscheinbar – trotzdem spielen Flachdichtungen im Produktionsprozess eine wesentliche Rolle. Die Auswahl der richtigen Flachdichtungen sollten Sie deshalb ernst nehmen. Fehlentscheidungen an dieser Stelle können erhebliche Folgen haben. In der Konstruktionsphase einer Maschine oder eines Bauteils kann dies zusätzlichen Aufwand, höhere Kosten und eine längere Time-to-Market bedeuten. Bei laufenden Prozessen kann es zu Leckagen, Produktionsfehlern oder sogar Unfällen mit weitreichenden Folgen kommen. Hochwertige Flachdichtungen erhöhen die Sicherheit am Arbeitsplatz und ermöglichen eine bessere Funktion und längere Lebensdauer von Maschinen und Bauteilen. Insgesamt kann dies die Effizienz des Produktionsprozesses fördern und die Ausfallzeiten verringern.
Für jede Anwendung die richtige Flachdichtung
Ein strukturiertes Auswahlverfahren ist unerlässlich. Der erste und wichtigste Schritt ist eine präzise Vorbereitung. Bevor die entgültige Auswahl getroffen wird, sollten anhand der Kundeninformationen folgende Fragen geklärt werden:
- In welcher Anwendung wird die Flachdichtung eingesetzt? Welche Rolle spielt diese Anwendung im Produktionsprozess? Welche Umgebungsfaktoren spielen bei dieser Anwendung eine Rolle? Eine präzise Beschreibung des Produktionsprozesses erleichtert es im weiteren Verlauf des Auswahlverfahrens festzustellen, über welche spezifischen Eigenschaften die Flachdichtungen verfügen müssen.
- Welchen Anforderungen muss die Flachdichtung im Rahmen der geltenden Normen und Zulassungen entsprechen, um die geltenden Produktionsstandards an Ihrem Produktionsstandort zu erfüllen? Berücksichtigen Sie dabei beispielsweise die Mindestanforderungen an Sicherheit und Qualität. Die verfügbaren Unterlagen und die Rückverfolgbarkeit der verwendeten Materialien spielen dabei eine wesentliche Rolle.
- Wie hoch sind die Toleranzanforderungen für die Anwendung?
- Erlaubt die Anwendung eine Standardflachdichtung oder ist eine kundenspezifische Flachdichtung erforderlich? Flachdichtungen eignen sich sehr gut für die Standardisierung, so dass eine Rationalisierung der Anzahl von Typen und Ausführungen in Betracht gezogen werden sollte. Bei Bedarf können sie selbstverständlich auch kundenspezifisch hergestellt werden.
Die Auswahl der richtigen Flachdichtung
Während des Produktionsprozesses sind Flachdichtungen einer Reihe von Produktionsfaktoren ausgesetzt. Diese Faktoren entscheiden über die Materialeigenschaften und Mindestanforderungen, denen Ihre Flachdichtungen entsprechen müssen. Medium, Druck und Temperatur sind dabei die wichtigsten Faktoren. Um die richtige Flachdichtung für Ihre Anwendung auszuwählen, müssen Sie genau wissen, welchen Bedingungen Ihr Produktionsprozess unterliegt. Die richtige Flachdichtung ist nicht nur allen drei Produktionsfaktoren gesondert gewachsen, sondern ist auch beständig gegen die Kombination dieser Faktoren.
Medium
Ein wichtiges Auswahlkriterium: Jede Komponente einer Flachdichtung muss gegen jegliche Medien resistent sein, mit denen sie in Berührung kommt. Nicht jedes Dichtungsmaterial ist für den Kontakt mit bestimmten Flüssigkeiten, Feststoffen oder Gasen geeignet. In solchen Fällen kann das Dichtungsmaterial z. B. schneller verschleißen oder eine höhere Durchlässigkeit aufweisen. Darum muss die Dichtung für jedes einzelne Medium auf ihre Beständigkeit hin geprüft werden. Bitte beachten Sie: Wenn während des Produktionsprozesses zwei oder mehrere Medien miteinander kombiniert werden, können ein anderer Beständigkeitsgrad und anderes Dichtungsmaterial erforderlich sein.
Die richtige Dichtung ist nicht nur den Medien gewachsen, die im Produktionsprozess durch das Gerät oder Leitungen fließen. Für das Auswahlverfahren spielt auch die Beständigkeit gegen Reinigungsmittel und Schmierstoffe sowie andere Medien in der direkten Umgebung der Anwendung eine wichtige Rolle.
Temperatur
Die Temperaturen variieren je nach Anwendung. Flachdichtungen müssen nicht nur (extrem) hohen und niedrigen Temperaturen gewachsen sein, sondern auch schnellen Temperaturschwankungen. So zum Beispiel bei Hochöfen: Dort steigen die Temperaturen auf mehrere Tausend Grad. Oder die Rohrleitungen einer Ölraffinerie, in denen die Temperatur plötzlich sehr schnell ansteigen kann. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der richtigen Dichtung auf jeden Fall auch die Temperaturen, die bei der Reinigung der Anwendung entstehen. Klären Sie im Vorfeld, welche Temperaturen auftreten werden.
Druck
In Produktionsumgebungen kommt es häufig vor, dass der Druck in einer Anwendung schnell und stark ansteigt. Nicht alle Flachdichtungen können dem standhalten. Eine Dichtung, die unter hohem Druck versagt, kann lebensgefährliche Situationen hervorrufen. Sie müssen daher genau wissen, wie hoch der Druck ansteigen kann. Genauso wichtig: Sie müssen einschätzen können, wie häufig und lange die Flachdichtung unter diesem Druck funktionieren muss. Das Druckniveau in der Anwendung entscheidet darüber, wie und aus welchem Material die Flachdichtung hergestellt werden muss.
Die am häufigsten verwendeten Materialien
Der erste Schritt bei der Auswahl der richtigen Dichtung besteht darin, die verfügbaren Daten der genannten Produktionsfaktoren sowohl zu nutzen als auch zu verstehen. Anhand dieser Daten können Sie eine erste Materialauswahl vornehmen. Flachdichtungen werden aus einer Vielzahl von Materialien hergestellt: Das verwendete Material hängt von dem jeweils erforderlichen Beständigkeitsgrad ab, der für eine optimale Leistung der Dichtung erforderlich ist. Im Allgemeinen wird von folgenden Grenzwerten ausgegangen:
Material
Temperatur (mind)
Temperatur (max)
Maximaler Druck
| Gummi |
-50 °C
70 °C - 120 °C
25 bar
PTFE
-200 °C
250 °C
80 bar
Faser
-100 °C
400 °C
80 bar
Graphit
-200 °C
450 °C
100 bar
Halbmetall
-270 ° C
700 °C
160 - 400 bar
Metall
-270 °C
1000 °C
> 1000 bar
Material
Geeignet für
Gummi |
Kunststoffleitungen, die eine «weiche» Dichtung benötigen, Leitungen für natürliches Gas mit geringem Druck, Leitungen für Abwasser oder Trinkwasser.
PTFE
Leitungen für chemische Medien, Molkereiprodukte und Produktionsprozesse einer pharmazeutischen Industrie.
Faser
Leitungen für Gas mit mittlerem Druck und Leitungen für nicht aggressive Chemikalien.
Graphit
Dampf mit mittlerem Druck, System für heisses Öl, Abgassysteme und andere Anwendungen vor allem in der petrochemischen Industrie und in Raffinerien.
Halbmetall
Hochdruckreaktoren, Dampf mit mittlerem Druck und Raffinationsprozesse.
Metall
Hochdruckreaktoren, Bohren und Pumpen unter Extremdruck im Offshore.
Dieser Liste können Sie die Standardanforderungen an das Material entnehmen. Selbstverständlich gibt es zahlreiche Produktionsumgebungen, in denen Anwendungen unter abweichenden Umständen betrieben werden. Aus diesem Grund gibt es in jeder Materialkategorie mehrere Varianten – damit Sie jederzeit die Dichtung finden, die perfekt zu Ihrer Anwendung passt.
ERIKS: Ihr zuverlässiger Partner für Ihre Dichtungsanforderungen
Sie suchen nach einer passenden Dichtung? Und möchten Zusatzarbeit und Mehrkosten vermeiden? Beziehen Sie ERIKS rechtzeitig in Ihr Auswahlverfahren mit ein. Wir kennen uns in den verschiedenen Industriezweigen aus, wir wissen um die Herausforderungen und wir bieten die Lösungen. Wir kombinieren Know-how mit Erfahrung und bieten ein umfangreiches Produktsortiment. Mit unserem spezialisierten Service sorgen wir für Standardlösungen und kundenspezifische Lösungen. Sie benötigen Flachdichtungen für Ihre Anwendung? Dann sind wir der richtige Partner für Sie.
Informationen anfordern
Wünschen Sie weitere Informationen zu den wichtigsten Auswahlkriterien bei Flachdichtungen? Geben Sie nachfolgend Ihre Daten ein und wir melden uns umgehend bei Ihnen.
Abonnieren Sie unseren Newsletter
Um die wichtigsten Branchennews und Updates zu erhalten.