7 Faktoren für die Wahl des richtigen Industrieschlauchs
Schläuche haben bei der Konstruktion einer Maschine normalerweise keine Priorität, obwohl dies dringend notwendig wäre – sie sind für den funktionierenden Betrieb essentiell wichtig.
Die Auswahl des richtigen Schlauchs ist ein komplexer Prozess, bei dem Sie die richtige Balance zwischen Kosten und Leistung finden müssen. Wenn Sie die Leistungsanforderungen an den Schlauch von Anfang an im Auge behalten, können Sie kostspielige Nacharbeiten vermeiden und den Zeitplan für Ihr Projekt einhalten.
Der Prozess der Schlauchauswahl
Am wichtigsten bei der Auswahl eines Schlauchs ist es, sicherzustellen, dass Sie Zugang zu den richtigen Informationen haben. Entsprechen die Materialien, die Sie in Betracht ziehen, den rechtlichen, technischen und qualitativen Standards? Sind Anforderungen an die Dokumentation und Rückverfolgbarkeit zu erfüllen? Es kann sinnvoll sein, während des Prototypings verschiedene Optionen zu testen, insbesondere dann, wenn Sie sich in Grenzbereichen befinden, da sich so Vorteile und potenzielle Schwachstellen leichter ermitteln lassen.
Um sicher zu gehen, dass Sie genau die richtige Schlauchlösung für Ihr Projekt erhalten, sollten Sie schon zu Beginn des Engineeringprozesses Experten hinzuziehen. Bereits in der Prototyping Phase eines Maschinenentwicklungsprojekts kann ein Anwendungsingenieur wertvollen Input liefern.
Was sind die wichtigsten Faktoren, die bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre industrielle Anwendung zu berücksichtigen sind?
Die 7 Schlüsselfaktoren für die Schlauchauswahl
Die Auswahl des richtigen Schlauchs beruht in der Regel auf folgenden Attributen: Größe, Temperatur, Anwendung, Medium, Druck, Anschlüsse und Lieferbarkeit. Beachten Sie, dass diese Kriterien nicht für sich allein stehen; die Kombination dieser internen und externen Faktoren ist entscheidend für die Wahl des richtigen Schlauchtyps für Ihre spezifischen Bedürfnisse.
Größe
Die passende Größe ist ein grundlegender und zugleich sehr wichtiger Faktor bei der Auswahl von Industrieschläuchen. Zu den Größenangaben für Industrieschläuche zählen der Innen- und Außendurchmesser sowie die Länge des Schlauchs.
Innendurchmesser
Durch die richtige Größe wird der Druckverlust auf ein Minimum reduziert und eine Beschädigung des Schlauchs bei Hitzeentwicklung oder übermäßigen Turbulenzen vermieden. Der Innendurchmesser (ID) ist der Durchmesser des leeren Raums im Querschnitt eines kreisförmigen Schlauchs. Er ist der wichtigste Faktor bei der Schlauchdimensionierung, da er die Fließgeschwindigkeit der Flüssigkeit im Schlauch beeinflusst. Ein Schlauch mit zu großem ID führt zu einer trägen Systemleistung, während ein zu kleiner ID einen zu hohen Druckverlust, Leckagen oder sogar Schäden am System verursachen kann.

Außendurchmesser
Der Außendurchmesser (AD) misst den gesamten Durchmesser des Schlauchquerschnitts, einschließlich des Inliners, der Verstärkung und der Außenschicht. Die Differenz zwischen AD und ID gibt Aufschluss über die Dicke der Schlauchwand. Der Außendurchmesser ist wichtig, um Industrieschläuche passend zu den entsprechenden Armaturen und Systemkomponenten auswählen zu können.

Länge
Die Länge eines Industrieschlauchs bestimmt seine maximale Reichweite zwischen den Endpunkten. Mit zunehmender Länge kann sich der Druckverlust durch Reibung im System erhöhen. Es ist wichtig, dass ein neuer Schlauch immer auf die richtige Größe zugeschnitten wird. Ist er zu lang, kann dies zu zusätzlichen Biegungen und Abschürfungen führen, was wiederum die Lebensdauer des Schlauchs verkürzen kann. Darüber hinaus verursacht die Überlänge unnötige Kosten. Umgekehrt kann bei einem zu kurzen Schlauch dessen Innenverstärkung und die Integrität der Baugruppe beschädigt werden.
Temperatur
Bei der Auswahl einer Ersatzbaugruppe müssen zwei verschiedene Temperaturen berücksichtigt werden: die Flüssigkeitstemperatur und die Umgebungstemperatur. Der gewählte Schlauch muss für die Mindest- und Höchsttemperatur des Systems geeignet sein.
Flüssigkeitstemperatur
Die Materialauswahl der Schlauchleitung wird durch Temperatur und Betriebsdauer beeinflusst. Ein Schlauch für eine Anwendung mit 200 °C Betriebstemperatur und 20 Bar Betriebsdruck muss aus Metall hergestellt werden, nicht aus Elastomer. Bei der Auswahl des Materials müssen die voraussichtliche Betriebstemperatur und die Betriebsdauer bei dieser Temperatur berücksichtigt werden.

Umgebungstemperatur
Extreme Temperaturen haben Auswirkungen auf die Standzeit eines Schlauchs. Diese werden häufig durch interne und externe Faktoren wie Wetterbedingungen, UV-Strahlung oder Temperatur in der Umgebung beeinflusst, in der die Maschine installiert ist.
Wenn Sie das geforderte Druckniveau, die voraussichtliche Betriebsdauer, eventuelle Spitzenintervalle und mögliche Temperaturschwankungen – insbesondere extreme Temperaturen – ermittelt haben, sind Sie bei der Suche nach dem idealen Schlauch für die Anwendung schon einen Schritt weiter.

Anwendung
Das Stichwort Anwendung bezieht sich auf die Nutzungsanforderungen, aber auch auf Umweltfaktoren und Industrienormen. Es gibt eine Vielzahl von Industrienormen, die je nach Branche und Land spezifische Produkt- und Leistungsanforderungen festlegen. Zu diesen Normen gehören: [EN] (Europäische Norm), [DIN](Deutsches Institut für Normung) sowie die internationalen [ISO] Spezifikationen für Schläuche und Schlauchanwendungen.
Medium
Medium bezieht sich auf den Stoff, der durch den Schlauch geleitet wird. Eine Tabelle zur Auswahl des Mediums kann Ihnen zeigen, welche Schläuche für einen bestimmten Stoff am besten geeignet sind.
Bei manchen Anwendungen müssen spezielle Öle oder Chemikalien durch das System befördert werden. Deshalb ist bei der Auswahl eines Schlauchs darauf zu achten dass die Innenseele, die Außendecke, die Kupplungen und die O-Ringe mit der betreffenden Flüssigkeit kompatibel sind.
Ermitteln Sie, welche Art von Flüssigkeit (Medium) durch den Schlauch fließen wird, wenn die Maschine in Betrieb ist. Nicht alle Schläuche halten den gleichen Medien stand. Schläuche, die bestimmte Flüssigkeiten wie z. B. Milch transportieren, müssen gewissen Vorschriften entsprechen. Wasser kann durch einen Schlauch normaler Qualität transportiert werden, wird dieser Schlauch jedoch mit einer anderen Flüssigkeit, wie z.B. Säure, gereinigt, kann das Material Schäden davon tragen. Ein weiteres Beispiel: Ein für Abwasser verwendeter Schlauch war defekt. Die Ursache war zunächst unklar, bis sich herausstellte, dass einige der Chemikalien im Abwasser das Schlauchmaterial beschädigt hatten. Um solche Probleme zu vermeiden, wird Ihnen ein zuverlässiger Lieferant einen Fragebogen vorlegen, den Sie ausfüllen müssen: Rubber Chemical Resistance Guide.

Druck
Nach der Installation können Schläuche einen Druck von mehreren hundert Bar aushalten, aber nicht alle Materialien funktionieren optimal unter hohem Druck. Das kann zu einem Leistungsabfall oder sogar zum Platzen des Schlauchs führen. Um das ideale Material zu bestimmen, müssen Sie die genaue Höhe des Drucks ermitteln, der auf den Schlauch einwirkt, ebenso alle Spitzen, die bei der Anwendung auftreten können.
Der Druck bestimmt auch den Biegeradius. Beispielsweise benötigt ein Hochdruckschlauch eine Verstärkung rund um die Innenseele, sodass er sich nicht mehr so leicht biegen lässt. Ein guter Lieferant ist in der Lage, den voraussichtlichen Betriebsdruck zu testen, dem der Schlauch an der Maschine standhalten muss, um ein Platzen zu vermeiden und die Sicherheit zu erhöhen.

Anschlüsse
Um zu viele Schlauchkupplungskombinationen zu vermeiden, ist es ratsam, die Zahl der Kupplungen und Anschlüsse zu minimieren.
Moderne Schlauchkupplungskombinationen minimieren einen Abwasseraustritt dank ihres geringeren Leckagerisikos und der sicheren Verbindungen, die auch einen Luftverlust reduzieren. Das alles verbessert ebenfalls die Nachhaltigkeit im Betrieb. Auch wenn recycelbare Schläuche noch Zukunftsmusik sind, können Sie die Nachhaltigkeit positiv beeinflussen, indem Sie die Effizienz der vorhandenen Anwendungen verbessern, sodass sie weniger Abfälle produzieren.
Lieferbarkeit
Ein neues System erfordert einen neuen Schlauch. Hier kann Ihnen ein fachkundiger Partner Muster zur Verfügung stellen, die Sie vor Ort testen können. Um sicherzustellen, dass Sie die beste Lösung finden, bevor die finale Entscheidung getroffen wird, kann Ihnen der Partner zudem sagen, was realisierbar ist und was nicht. Dies gilt auch für bereits in Betrieb befindliche Maschinen, für die es schwierig ist, Ersatzschläuche herzustellen.
Beratung durch Experten
Handelt es sich um einen kritischen Anwendungsbereich, sorgt die Investition in einen Qualitätsschlauch letztlich für mehr Sicherheit, und die frühzeitige Einbeziehung eines Experten in Ihren Entscheidungsprozess kann helfen, Kosten zu sparen. Denken Sie aber bitte daran, dass die Definition von Qualität je nach Hersteller und Lieferant unterschiedlich sein kann, ebenso wie die Materialien, die sie für die Produktion verwenden. Dies gilt sowohl für kundenspezifische als auch für Standardprodukte. Daher ist es ratsam, die Hersteller und Lieferanten genau zu überprüfen, um den Anbieter zu finden, der die Anforderungen Ihres individuellen Projekts am besten erfüllen kann.
Informationen anfordern
Wünschen Sie weitere Informationen zu den 4 Säulen des Handschutzes? Tragen Sie Ihre Daten in das untenstehende Formular ein und einer unserer Spezialisten wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Weitere Artikel
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH
Kreisheide 7
D-33790 Halle (Westf.)
Telefon: +49 (0) 32 222 007-000
Kontaktformular
Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.